结果:找到"ESp8266 ws2812b",相关内容23条
- 付费报酬解决一个esp8266接线问题
- 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
- 所属专栏: 项目外包 标签: esp8266 接线问题 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:45:00
- esp8266开发板可以正常芯片拆下来自己接线路就不行什么原因
- 之前在开发版上运行都正常,把代码写入进去后从版上解焊下来后,自己用线接上跟开发板一样的接口为什么不行为什么不行,是不是开发板上面的什么地方自己没接上哪个大神帮忙看下还有什么相关地交流群有吗拉我一下愿意小付一笔费用学习或者给大哥点个外卖帮我指点指点这是在开发板上的效果(可以正常显示)这个拆下来用面包板自己焊线后就不行了什么原因呢这个是接线的电路图(看下是不是线路走线问题)
- 所属专栏: 技术交流 标签: esp8266 付费 发帖人:阿拉丁11 发帖时间:2023-07-23 16:39:00
- _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
- 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实测WS2812B系LED光源 LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
- 电路板设计(ESP8266芯片)
- 使用面包板及组合配件,已可以正常使用。现需要设计一个电路板。1、A0是通过一个D0控制一路开关来选择采集内容;2、灯、水泵、喷雾通过io口控制,需升压到5v;3、草图中均未连接底线,电路图则需要完整流程。大概图案可图。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电路板设计 ESP8266 发帖人:寺西创客 发帖时间:2021-07-19 10:30:00
- 【暑期训练营进阶班】HomeKit智能开关开发心得
- 暑假闲来无事,渴望学习提高技能,参加了立创EDA数据训练营,于是在各路大佬们的指导下做了这么个玩意,可以支持HomeKit智能控制的开关/继电器模块(当然也可以改写固件作为其他平台的物联网智能设备使用,根据自己需要选择)开源工程链接:http://https://oshwhub.com/HFWS/ren-gong-zhi-zhang-lian-wang-jia-ju当然还是很不成熟地出现了一大堆错误,分享给大家:1,USB数据线没有走差分,导致差分数据眼图十分辣眼睛,以及I2C布线出现很大问题,以后会注意布线(感谢EMZ1大佬)2,开源协议不熟练,在发布开源工程的时候没有严格按照开源协议发布...
- 所属专栏: 活动专属 标签: HomeKit 物联网 ESP8266 发帖人:HFWS 发帖时间:2020-08-27 14:27:00
- 【暑期训练营进阶班】基于ESP8266的AIOT开发板学习心得
- 立创EDA这个国产工具我注册好久了,没用过几次,主要是想不到好的Idea,直到最近几个月开始在LCEDA开源平台活动,才开始用LCEDA做些项目,这次暑期训练营是我第一次参与LCEDA的大型活动,这次培训很有深意,学到了好多东西,感谢LCEDA,感谢LCEDA的工程师们!!!!近年来物联网开发越发的简便了,各大厂商都在布局物联网,物联网平台也有好多。在这个项目中用的是点灯科技Blinker方案,这个方案可以用Arduino的方式开发,开发还是比较简便的。网络层都封装好了,只要管业务逻辑就行,直接用ESP8266/ESP32开发智能设备,可以节省了一个MCU的成本。本项目持续维护,项目已在开源...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA ESP8266 Blinker 发帖人:攻城狮晨哲 发帖时间:2020-08-26 22:34:00
- 【暑期训练营进阶班】基于HTTP协议的esp8266WiFi开关
- 本次参加暑期进阶班设计了一个WiFi开关,让我知道了http协议的一些基本用法。并且获得了一个万用表,非常有收获,很开心。就是第二版打样的时间有点长没有赶上最后的提交作业。有点遗憾帖子链接:https://oshwhub.com/lmjzyq/ji-yu51-dan-pian-ji-diesp8266-wu-lian-wang-kai-guan
- 所属专栏: 活动专属 标签: esp8266 发帖人:Lmjzyq 发帖时间:2020-08-26 17:09:00
- 【自制分享】低成本做一个B站小电视!(゜-゜)つロ干杯~-bilibili
- 预览实物效果实现功能:1、50+种LED动画变换,颜色多种,手机APP控制;2、时钟功能;3、B站粉丝计数器(不完整显示);4、小夜灯。LED变换动画(50+种)时钟功能(白色代表时,橙色代表分1,显示时间为10:40左右)粉丝计数器(9颗蓝灯代表9个粉丝,超过10个,用黄色代替,以此类推)床头小夜灯充电指示灯(红色正在充电,蓝色充满电)其他特点APP控制,使用的是blynk物联网平台。通过blynkapp可以随时随地控制小电视。具体原文链接更加详细:点我具体设计文件在我的GitHub上:https://github.com/Tkwer/BilibiliLight
- 所属专栏: 开源设计 标签: ESp8266 ws2812b 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:34:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- WS2812B:只需要一个数字口就可以无限级联的全彩RGBLED,5050封装,4pin
- 产品介绍:一、概述WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: WS2812B 全彩RGB-LED 5050封装 发帖人:非专业人士 发帖时间:2017-08-08 09:23:00
返回